Produktabholung

Formular zur Warenabholung

ZU SAMMELNDE PRODUKTE

Gutscheinbetrag : 0€

Referenz vorschlagen

Produktzusammenfassung

Die Produkte müssen in einem einzigen Behälter bereitgestellt werden. Wenn das Gewicht 30 kg überschreitet, müssen die Produkte auf einer Palette mit Folie oder Bändern platziert werden.

Für die Spalte "Zustand" müssen Sie einen der folgenden Werte eingeben:

neu, geöffnet, funktionsfähig, außer Betrieb

Ihre Datei sollte folgendermaßen aussehen:


In Excel

reference state quantity
ATV12HU15M2TQ hs 2
ATV12HU15M2TQ Nouveau 12

In einer Textdatei


reference;state;quantity
ATV12HU15M2TQ;hs ;2
ATV12HU15M2TQ;nouveau ;12